This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:无法创建设计 (Vin24V、Vout15V 和 3A)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563022/tpsm63603-cannot-create-design-vin24v-vout15v-and-3a

部件号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件: TPSM63604

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPSM63603S 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

在 WEBENCHRegisteredPower Designer 中、我输入了以下条件。
输入:直流 21.6 V - 26.4 V
输出电压:3A 时为 15V
温度:30°C

当我从结果中选择模块时、不会显示 TPSM63603 (3A)。
出现 TPSM63604 (4A)、但这是否需要 4A 器件?

您能告诉我为什么不出现 TPSM63603 吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    感谢您的查询。

    TPSM63603 未出现在  WEBENCHRegistered电源设计器中、因为如果您在 WEBENCHRegisteredPower Designer 上为 TPSM63603 型号设置条件、则会显示超出结温。

    而对于 4A 型号、它完全在限值范围内。

    我会 在 EVM 上验证 WEBENCHRegisteredPower Designer 结果并返回给您。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourrish:

    感谢您的答复。

    我找不到错误消息。

    您能告诉我如何确认吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    如果您转至 TPSM63603 产品页面并 从此处打开 WEBENCHRegistered电源设计器、然后输入您的必要条件、则会显示此错误消息。

    这表明超出了最大结温。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:

    感谢您的答复。

    当我按照您所描述的方式执行操作时、没有出现错误消息。

    另一方面、我输入了可以使用 TPSM63603 的输入和输出条件 (21.6V 至 26.4V、15Vout1.5A)、出现了允许我模拟 TPSM63603 的屏幕。
    然后将电流值设置为 3A、出现错误消息。

    这是正确的方法吗?

    如果是、我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、当您进入 WebBench 并输入您的条件时、设计更新会失败。

    您的操作方式是正确的。

    您可以与客户分享此结果。

    很高兴能提供帮助。

    如果问题已解决、请单击已解决。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我在 WEBENCH 上的给定条件下检查了 EVM 上的 TPSM63603。

    条件为:VIN=26.4V、Vout=15.2V、2MHz、Temp=室温、Iout=3A。

    Iin=1.82A 时、效率超过 94%。

    根据 EVM 的 R_thetha_j、温度应在环境温度基础上升高 80 摄氏度、远低于 150 度的限值。

    如果客户电路板的 R_thetha_j 更差、则可能会达到最高温度限值。

    谢谢。此致、

    南迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我附加了在 EVM 上完成上述测试的热像图。

    可以看出、IC 温度升高到 100 摄氏度左右、这与我们的计算非常接近。

    谢谢。此致、

    南迪。