This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:有关使用 UCC256404、UCC28180、UCC24624 的 LLC 电路原理图帮助

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256404, UCC24624, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558419/ucc256404-help-on-llc-circuit-schematic-with-using-ucc256404-ucc28180-ucc24624

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC24624PMP22087

工具/软件:

您好、专家:

您是否想帮助检查使用 UCC256404、UCC28180 和 UCC24624 器件的连接原理图?

现在是这种情况、上电后 rvcc 没有电压一秒钟。 blk 处的电压未达到约 0.8V 的工作点电压、PFC 不升压、主电路电解电容的电压仅为 310。 然后还有一个问题、对于 UCC256404 电路、我按照芯片手册中的图片构建电路成功输出电压、但电路运行中会出现咔嗒声。 随着负载电流增加、可闻频率也会快速增加、然后随着开关电源不工作而以同样快的速度增加。  e2e.ti.com/.../5482.LLC.pdfe2e.ti.com/.../_B065555FF3972B00_9.m4a

此致、

Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    我支持 UCC28180 和 UCC24624 应用、但我不太适合支持 UCC256404 问题。  

    但是、如果 RVCC 不在规格范围内、PFC 无法升压、因为 UCC28180 的 VCC 由 RVCC 供电。

    如果 BLK 电压没有上升到大于 1V、则 LLC 也不会运行。  

    我不知道是什么导致咔嗒声。  
    但是、我注意到在原理图中、初级侧和次级侧都有相同的 GND 符号>
    如果按照绘制的原理图设计 PCB、则初级侧和次级侧之间没有隔离。  

    在这种情况下、如果次级侧负载和/或测试设备不能维持高电压、则交流线路电压可能会对其造成损坏。  
    请检查初级和次级电路的接地情况、并在必要时隔离它们。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    感谢您的反馈。 滤波器遵循参考设计、 PMP22087 做解决方案、此处是所需的规格、 110/220V50HZ VIN24V VOUT。  

    您是否 也想帮助总结 UCC256404 专家?

    非常感谢!

    此致、

    Wenting。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    我已经联系过某个人来支持该主题的 LLC 部分。  不确定他何时会做出回应。  

    24V 的最大功率等级是多少?  

    PMP22087 的 LLC 次级输出端接地 (SGND) 与初级侧接地端不同(初级接地未明确命名)。  
    您客户的原理图显示了初级侧和次级侧的相同 GND 符号、没有任何明确的区别。  通常这表示它们全部位于同一个 GND 基准上、并且对输出没有隔离。   
    正如我之前提到的、如果事实属实、请进行调查并予以纠正。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 UCC256404 上工作。 您能为我提供 LLC 部分的设计计算器、以便我理解问题吗? 对于声音、您能否在整个操作过程中确认声音仅以突发模式或从突发模式发出?

    此外、Uli 提到的是、请为初级接地 (PGND) 和次级接地 (SGND) 提供两个不同的接地端。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sougata、

    感谢您的反馈。  

    目前接地整流已经完成、问题仍然是噪音异常。 通过示波器可以看到芯片的输出是具有 50%占空比来控制 MOS 的 PWM 信号、然后会有很多空周期。 这是异常噪音的问题。

    您是否可以帮助我的客户?

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    您能否在遇到问题时提供 LLC 控制器的设计计算器和示波器结果、其中包含 LO、HO、谐振电流和开关节点?

    此外、请说明您在哪个 Vin、Vout 和负载电流下遇到了问题?

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sougata:

    示波器波形将在下周提供。 计算设计与附件基本一致。

    我将按以下方式回答您的其他问题:
    1. lo 和 ho 的波形大约占空比为 50%的互补波形,但它们的振幅不同,且 ho's 更高。 它们只能在短时间内快速交替运行、其他时间没有波形。 客户还测量了 VCR 的值和变压器引脚处的值、波形非常混乱。
    2.这种可闻噪声基本上出现在任何输入和输出端,包括 220V 输入电压、24V 输出电压和 18V 输出电压。 加载后、声音频率会更高、效率非常低、仅为 70%左右。 会严重加热变压器和谐振电感器。 人们怀疑电压不足、但在电容器上测得的电压相对稳定。
    3.值得一提的是,在初始电路板中,当光耦合器反馈异常时(当 431 的引脚电压在 2.5V 下测得时为 0 ,但移除时没有输出),但输出电压会随着负载的增加而降低,但电路没有异常声音。 现在、此电路板还更改并测试了 FB 引脚上的一些操作、但结果没有改变。  

    e2e.ti.com/.../4774.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsxe2e.ti.com/.../2112.LLC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sougata:

    您是否在这里取得了新的进展? 客户稍后需要将波形发送给我。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我懂了。 但在没有示波器波形的情况下很难评论。

    但是、根据您的观察、  

    我建议检查以下内容:

    1.由于高侧和低侧栅极电压不同,请检查 两个波形的电压电平是多少。 如果低侧 FET 的栅极电压较低、则意味着未正确提供 UCC256404 的 VCC。

    2.请提供 FB 引脚电压以及 LO、HO、谐振电流、开关节点的波形。 FB 引脚电压是否变为 0V? 如果是、则光耦合器会饱和。 请确认这一个。

    此致、

    Sougata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sougata:

    已获得客户的示波器波形。 请帮助我了解 is.e2e.ti.com/.../3326.LLC.pdf 的原因

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    1.我可以看到地面本身有很多噪音。 这有点不寻常

    2.请让我知道如何测量 HO? 探测点是什么? 在测量 HO 时、您能否告诉客户使用差分隔离式探针来探测以下几点? 那么只能测量 HO 实际电压。

     

    3.如下所示的 FB 引脚电压电平是多少? 是否低于 5V? 他们可以在某个负载(即退出突发模式)下检查 FB 引脚电压吗?

    此致、

    Sougata