This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:在两个输出电压之间动态切换

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566744/tps62840-dynamically-switch-between-two-output-voltages

器件型号:TPS62840


工具/软件:

你(们)好

我想知道是否可以  通过动态更改 Rset 值来在两个输出电压之间切换?  

如果不是这样,你能推荐另一个具有超低 IQ 的 pn(降压或升压,最大输入电压=3.6V,输出电压 3.3V/1.8, 200mA )?

BR

Gilberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilberto、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    在器件的启动延迟阶段、仅检测一次 Rset 值、因此在运行期间无法更改输出电压。

    TPS62740 具有一个 4 引脚 VSEL 接口、该接口可在运行期间进行更改。 我认为这款器件适合您的要求。

    此致、

    Andreas。