This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:TPS25751 + BQ25713:在超过 45 度的高温测试条件下(max.charging 温度下停止充电)、如何解决电池容量的完全放电问题。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560177/bq25713-tps25751-bq25713-in-high-temperature-test-condition-over-45-degrees-charging-stop-situation-by-max-charging-temperature-how-to-solve-the-full-discharging-problem-of-battery-capacity

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

1.系统配置
1) TPS25751 (PD)+ BQ25713
2) 电池配置: 2 节电池(充电停止温度 45°C、放电停止温度 60°C)、3350mA
3) 系统:蓝牙扬声器,带 USB PD 功能,功率 30 瓦

2、什么是必需的测试
1) 可靠性电源测试
a.播放粉色噪音、单位音量最大 失速情况
b.外部 PD 适配器:30W 功率
C.测试环境温度:环境 25°C 温度
d.测试播放时间:100 小时
e.测试单位总使用功率:最大体积约为 23 瓦。 失速情况

3、问题是什么
1) 如果电池组内 NTC 电阻检测到的电池温度为 45°C 或更低、则会正常播放和充电放电、而未发现任何问题。

2) 当电池包内 NTC 电阻器检测到的电池温度为 45°C 或更高时、BQ25713 正常停止电池充电后会发生问题。
问题:由于 BQ25713 的输出电压低于电池的输出电压、因此电池继续放电。 (*当然、如果温度再次降至 45 度以下、BQ25713 将正常开始充电。)
此时、如果 NTC 检测到的温度仍然高于 45°C、则电池将继续放电。 最终、它将完全放电、导致测试单元 自动关闭。

->问题 1:是否有方法可以将 BQ25713 的输出电压控制在高于电池的输出电压?
(在 NTC 检测温度为 45°C 或更高时、电池充电正常停止时、需要执行此操作。 从外部提供直流电的 PD 适配器已确认提供 28 瓦功率没有问题并且在上述 45 度或更高温度条件下无需使用电池提供的电流。)
-->问题 2:要解决这个问题、我想请您就 TPS25751 (PD) 方面是否也应该一起控制问题提出意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    -->问题 1:是否有办法将 BQ25713 的输出电压控制为高于电池的输出电压?
    [/报价]

    是的、您可以停止充电。 然后、系统电压 VSYS 将调节至略高于电池电压 VBAT。 您还可以将最小系统电压 VSYS_MIN 设置为高于电池电压 VBAT。  

    -->问题 2:要解决这个问题、我想请您就 TPS25751 (PD) 端是否也应该一起控制发表意见。

    BQ25713 是辅助器件、等待来自 TPS25751 或其他主机控制器的命令。  

    此致、

    Tiger

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您的支持。

    如您所说、我使用“MinSystem Voltage Register (I2C 地址= 0D/0Ch)“成功地将 VSYS 输出电压设置为高于电池输出电压 (Vbat)。 谢谢你。
    我确认此设置工作良好 (VSYS>Vbat)、但遗憾的是、电池继续放电。
    问题是、当我们播放用于测试的粉色噪声 20-20kHz(二阶巴特沃斯)6dB 波峰信号时、高电平输入信号会导致 VSYS 电压显著波动、从而导致 VSYS 输出电压暂时低于 Vbat。

    作为一项附加任务、控制“ProchotOption0 寄存器 (I2C 地址=37h)“的“ICRIT_DEG"位“位、将抗尖峰脉冲时间设置更改为 1ms、这导致电池放电流正向降低约 70%。 (获得更多改进)

    下一步、我想控制 REG0x33、以进一步改善因输入峰值功率而导致的 VSYS 电压波动。 请告知此设置是否有助于解决此问题。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您可以将 VSYS_MIN 设置为更高的值或将 IIN_HOST 设置为更高的值。 也可以使用 PROCHOT。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我尝试测试您提到的寄存器、但它们不再得到改善。
    如果还有其他任何我可以控制/测试的东西、请告知我您的建议。

    另一方面、我会检查是否可以更改 AMP IC 侧的 DRC 设置以限制瞬时最大电压波动、从而可以在 45 度或更高的充电停止状态下改善电池的放电电流问题。

    但是、如果 BQ25713 中解决了问题、那么它是最佳选择。

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JK、

    也许您可以添加更多系统电容器。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    此问题已通过另一对策解决、感谢您的支持。

    因此、可以关闭该线程。   

    此致、

    JK