This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:启动配置 3

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562851/tps65988-boot-configuration-3

器件型号:TPS65988


工具/软件:

您好:

我想在设计中使用 TPS65988、我想知道如何配置引导模式。 这是我需要实现的用例:

系统首次上电时(闪存为空):

  • 控制器 由 VIN_3V3(来自系统)或 VBUS1/2(20V/3A 能力)供电
  • I²C (COM-Express) 通过 I ² C 总线驱动控制器、从而使用 SPI 总线刷写存储器

每隔一次系统开机(闪存不为空):

  •  控制器 由 VIN_3V3(来自系统)或 VBUS1/2(20V/3A 能力)供电
  • 控制器从闪存存储器引导

1.从控制器数据表中,我了解我需要设置配置 3(如表 8-9 所述),这是正确的吗?

2.根据表 8-7、要设置配置 3、我需要 SPI_POCI 低电平。 但是、为了在控制器和闪存之间实现 SPI 总线、我需要在 SPI_POCI 上连接一个上拉电阻器。 我在这里看到了冲突、您推荐什么?

I²C 系统首次通电时、是否可以通过 I ² C 配置一个 GPIO 来驱动 WP(写保护)以允许刷写过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    对此进行研究、并在明天提供反馈。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:
    感谢您对此进行研究、如果您需要有关我的设计的更多信息、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Raymond 目前已离职。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、  

    对延迟的回复表示抱歉、请查看下面的我的反馈:

    [quote userid=“669920" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562851/tps65988-boot-configuration-3 从控制器数据表中、我了解我需要设置配置 3(如表 8-9 所述)、正确吗?

    为了允许 VBUS 协商高达 20V 的电压并在 PD 从 SPI 闪存加载配置时闭合电源开关、配置 3 将在这种情况下起作用。  

    [quote userid=“669920" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562851/tps65988-boot-configuration-3 根据表 8-7 设置配置 3、我需要 SPI_POCI 低电平。 但是、为了在控制器和闪存之间实现 SPI 总线、我需要在 SPI_POCI 上连接一个上拉电阻器。 我在这里看到了冲突、您推荐什么?

    低电平用于在引导序列期间向 TPS65988 指示默认配置(即配置 3)设置为什么、并且与正常 SPI 通信操作不同。  

    要设置 BP_NoWait 和配置 3 设置、您需要在 SPI_POCI 线路上添加一个下拉电阻(即 10k Ω)来指示此模式。  

    [quote userid=“669920" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562851/tps65988-boot-configuration-3 首次打开系统电源时、是否可以通过 I²C μ s 配置一个 GPIO 以驱动 WP(写保护)以允许刷写过程?

    在从 SPI 闪存加载配置之前、TPS65988 GPIO 没有任何可配置性。 驱动 WP 需要什么样的行为? 是否可以使用 LDO_3V3 等不同引脚?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond、感谢您的回答、我现在非常清楚。 最后、我将通过一个上拉电阻器将\WP 引脚驱动至 LDO_3V3、并在我的系统打开时使用 MOSFET 将引脚下拉至 GND。