This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5158-Q1 的奇数电流行为

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM65645-Q1, LM5164, LM5158-Q1, LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562896/lm5164-q1-odd-current-behavior-with-lm5158-q1

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158-Q1、LM5158 、LM5164、LM65645-Q1

工具/软件:

您好:

LM5164-Q1 和 LM5158-Q1 有问题。

我们使用 LM5158-Q1 从 28V 电源输入生成 45V 电压、然后使用 LM5164-Q1 生成 5V 电压、并使用另一个生成 15V 电压。

我们的 45V 原理图@Ω 350mA 最大值:

我们的 15V 原理图 @Ω 525mA 最大值:

我们的 5V 原理图@ 650mA 最大值 (GNDM 在我们原理图中的某个位置单点连接至 GND):

在板上、负载不是最大值 一个原因是、我们只使用电源和很少其他功能进行了原型设计。

28V 开启 /所有其他关闭:

28V 和 45V 打开/所有其他状态关闭:

28V 和 45V 和 5V 开启/所有其他关闭:

28V 和 45V 和 15V 导通/所有其他关闭:

全部打开:

如您所见、一旦激活 5V 或 15V 电压、我们就会在 45V 电流(白色曲线)和 28V 电流(粉色曲线)上看到奇数行为。

考虑到这些转换器输出上没有太多负载、我们不理解这种行为。

可以看到、转换器输出上没有太多纹波。

请注意、我们尝试在 5V 和 15V DC/DC 输入端 (100nF x 2 + 4.7µF) 上添加额外的电容器、但没有变化。

有什么想法?

不过、45V 上存在一个 1.2mF 大容量电容器、可以在 28V 电源损耗的情况下用作备用电源。

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    白色曲线是什么?  VOUT?

    如果是符合预期的 VOUT、则会以随机 间隔汲取电流 、并且可以看到下游转换器的频率分量相互交互以及与上游转换器 (LM5158) 交互。  如果不希望这样做、您需要使用滤波器来隔离干扰。

    希望这对您有所帮助、

    David、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    曲线图例:

    • 粉色曲线:电流为 28V
    • 白色曲线:45V 电流
    • 红色曲线:45V 电压
    • 紫色曲线:电压为 5V
    • 橙色曲线:15V 上的电压

    LM5158-Q1 生成 45V 电压。

    它可能是下游转换器的频率分量(生成 5V 和 15V 电压的 LM5164 部分)、但电流值似乎有点高 (200mA 的一些尖峰高于 1A)、不是? 此外、下游转换器之后的下游负载是静态的、因此我们不会预计会出现此类变化。

    45V 上还有其他转换器没有导致这种行为。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    如何测量电流?  降压转换器的输入电流是跨接的、其中心点为 IOUT。  如果您有一个降压转换器的输入滤波器并测量输入滤波器的四侧、那么您将获得直流电流。  如果降压稳压器的输入端没有输入滤波器、则电流将达到峰值、并且将在碘阻抗上降低多大的峰值。  您看到的电流有什么问题?

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我很难理解您的信息

    我们使用升压输出端的电流探头来测量电流。

    从第一篇文章的原理图中可以看出、降压稳压器上没有输入滤波器(无特定的电感器)。

    我们需要担心的是、考虑到降压输出端几乎没有负载、在测量过程中也没有负载变化、因此电流值相当高、甚至我们还观察到了超过 1A 的峰值。

    我们仅在 LM5164-Q1 BUCK 开启时才看到这种行为、而 在其他 BUCK(例如 LM65645-Q1)开启时不会看到这种行为。

    这是否意味着 LM5164-Q1 具有需要实施您所建议的输入滤波器的具体特性?

    我们过去从未遇到过使用 TI 降压转换器的此类问题。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们尝试在降压输入端添加一个电感器来进行滤波、但它对观察到的电流没有影响。

    这可能与我们的 LM5158-Q1 升压设计有关吗?

    我们设计的该器件具有 18V 至 32V 的输入电压以及 45V 的输出((225mA 标称值<xmt-block1> 350mA</xmt-block> 最大值)。 350mA。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们最终似乎通过将电感器放置在升压输出端的大容量电容器之前来解决问题。

    Cl é ment