This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:使能引脚上的抗噪性能

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565259/tps5430-noise-immunity-on-enable-pin

器件型号:TPS5430


工具/软件:

如果使能引脚未作为悬空连接到外部元件、如何提高使能引脚上的抗噪性能? 在 UPS 应用中、客户担心它处于悬空状态时会出现噪声问题。

此外、您能否提供 ENA 拉电流 5uA 与温度间的关系曲线!  

请帮助评论。 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    如果使能引脚未作为悬空方式连接到外部组件、如何提高其抗噪性能? 在 UPS 应用程序中、客户担心它处于浮动状态时会出现噪音问题。

    可在 EN 引脚上连接一个 10nF 的 MLCC 电容器以增加噪声单位

    另外、您能否提供 ENA 电流源 5uA 与温度的曲线!  [/报价]

    我来检查一下此数据是否在内部可用。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果查询已解决、请关闭该线程。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare