This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:关闭电路板电源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565307/bq25750evm-power-off-board

器件型号:BQ25750EVM
主题:BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们在通过软件 (BQ-Studio) 更改输出电压期间遇到了 EVM-Bord 问题。首先进入输出零、然后在断电一段时间后出现故障。  

请帮助我们确定并解决问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anuj、

    我有几个问题可以帮助我们进行调试:

    • 您的输入和输出电压是多少?
    • 这里的充电电流是多少?
    • 电路板出现故障时还设置了哪些其他寄存器?
    • BQ25750 的输出使用哪种类型的负载?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    1. 输入电压= 24 -伏形成直流电源

    2.没有任何设备连接充电,我们只是设置输出电压。

    3.没有寄存器被设置我们只是 Trai 测量电压没有任何跳线 (JP1, JP2 ),那时有一些声音,然后连接跳线,发现没有输出电压。 然后重启、发现没有 LED 指示灯闪烁电路板电源。

    4.测试时我们有电子负载。 但没有连接。

    我们有 2 个 新电路板与其他电路板相比、它显示了 C5、C8、C26 等电容器处的短路。

    Pleese 建议如何解决这个问题。 我们是第一次购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anuj、

    2. 没有任何连接用于充电的设备、我们只是设置输出电压。

    您是否也设置了输出电压?

    [quote userid=“670459" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565307/bq25750evm-power-off-board/6028731 没有设置寄存器、我们只是为了在没有任何跳线 (JP1、JP2) 的情况下测量电压、此时有一些声音、然后连接跳线、发现没有输出电压。 然后重启、发现没有 LED 指示灯闪烁电路板电源。

    我不建议在没有 JP1 或 JP2 跳线的情况下使用 IC。 如果未连接这些跳线、电池电压的反馈环路将保持开路、EVM 的输出电压将上升到可能的最大电压输出 70V。

    EVM 可能会损坏。 您是否可以测量 SRN/SRP 电阻器的电阻? 这些电阻器的测量值应称为 10Ω。

    关于输出电压的设置、您是否可以参考设计计算器? 您可以在 BQ2575X 常规常见问题解答页面中找到设计计算器的链接。

    我们还提供了 BQ25750 电源路径切换的常见问题解答

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊桑,是的,我认为它可能会损害你能建议我如何修复这个重复使用有 IC 短裤. 我可以更改 U1 IC、您可以确认之后可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、如果您更换以下部件、电路板应该可以正常工作:

    • SRN/SRP 电阻器为 10Ω。
    • ACN/ACP 电阻器为 10Ω
    • IC
    • BATFET 和 ACFET(我建议使用二极管功能检查 FET、以查看其是否正常工作。 您可能不必更换这些 FET。

    另外、对稀疏响应表示抱歉。 我此刻被淹没了。

    此致、
    Ethan Galloway