This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:采用 LM5145 的高电流转换器

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565935/lm5145-high-current-converter-with-lm5145

器件型号:LM5145


工具/软件:

大家好、根据数据表和  快速入门计算器中的建议、我使用 LM5145 24V 设计了一款转换器。 电路与数据表中所示相同、但晶体管除外。 我用作低侧和高侧晶体管 FDBL86063-085。 电路在 150kHz 下工作、电感器为 12μH、饱和电流为 50A。 60V 时的输入电源为 1000W。该电路可在高达 15A 的电流下正常工作。 但我的目标是达到 25、30A。 当 I Load 具有 25A 负载的电路时、输出电压会降至 8V、电流为 8A。  有什么想法或猜测的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    请填写该器件的快速入门计算器并与我分享 www.ti.com/.../LM5146DESIGN-CALC。 还请分享原理图。  

    根据经验、您此处的目标功率级别~600W/720W — 使用 LM5145 的简单单相降压拓扑会受到散热限制、我建议您查看更高级的拓扑、如 https://www.ti.com/tool/PMP23591; https://www.ti.com/tool/PMP23380

    谢谢、

    此致、

    Taruy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我附上原理图文件和快速 calculator..e2e.ti.com/.../board_5F00_24V.pdfe2e.ti.com/.../quick_5F00_start_5F00_board_5F00_24_5F00_V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    器件很可能达到此处的热限值。 快速入门中的效率曲线显示 HS FET 中存在大量功率损耗。 25A 时的功率耗散为~4.5W、单个 FET 的功率耗散非常高。 此外、FET 的 Rdson 会随着温度的升高而增加、这将使 FET 损耗变得更大。 对于您的应用 — 请参阅我之前回复中分享的推荐参考设计。  

    我也 对该设计有一些其他评论:

    1.输出电容的额定电压为 25V。 对于 24V Vout -电容器中将存在显著的直流偏置降额,这将显著降低净输出电容 — 这将改变电路的环路响应。 我建议您使用额定电压为 50V 的输出电容器。  

    2.设计也是略微稳定的(45 度)-使用降额的 Cout 时,设计可能会变得不稳定。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tru

    感谢您的回答。 我将迁移到另一种拓扑。  如果我将两个晶体管并联、这是否会绕过热模式、或者 LM5145 是否 没有功率来驱动晶体管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题是、我是否可以使用  LM5145 之后的外部驱动来提高驱动高栅极电荷的能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitor

     如果我将两个晶体管并联在一起、这会绕过热模式、还是 LM5145 没有功率驱动晶体管?

    这是您可以在设计工具中检查的内容。 但是、使用两个 FET 并联会使栅极电容加倍、并且由于会产生电路板寄生效应、因此在电路板布局布线方面设计也会比较棘手。 该器件并不会限制您对输出电流的了解、但是、要找到合适的无源器件并不容易。

    根据我的经验 — 最好的方法是查看其他拓扑。  

    还有一个最后一个问题、我是否可以在  LM5145 之后使用外部驱动器来提高驱动高栅极电荷的能力

    这与我们在基于 GaN 的参考设计中所做的类似。  https://www.ti.com/tool/PMP23591

    您可以这样做 — 但设计中的热源仍然是开关,这仍然是设计的热限制因素。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你