This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:BQ797XX GUI、USB2ANY 不工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567033/bq79718b-q1-bq797xx-gui-usb2any-not-working

器件型号:BQ79718B-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYAM263P4

工具/软件:

大家好、我们 使用以下电路板配置创建和调试 BQ79718 软件程序。

我们想将 USB2ANY 连接到 BQ79718 EVM 并操作 DIAG 寄存器

通过 BQ797XX GUI 检查 检测到保护功能时 AM263P4 软件是否正常运行。

BQ797XX GUI 使用在线版本并能够进行连接。

但是、 我们无法从 BQ797XX GUI 写入或读取 BQ79718 寄存器。

当 CPU 软件运行或停止时、是否可以使用 GUI 访问 BQ79718 寄存器?

1.电路板 配置

 AM263P4 控制卡<--MCSPI---> BQ79600 EVM <-- VIF --> BQ79718 EVM

                                                         ||

                                                      USB2ANY <->BQ797XX GUI(在线)

BQ79718 EVM 配置

  跳线 J7、J8、J9:跳线设置

  跳线 J10:无

 BQ797XX GUI 设置

  我们在将桥接器件设置为时无法访问 BQ79718 寄存器

 BQ79600 SPI 或 BQ7971x。

  可通过 AM263P4 软件执行自动寻址和唤醒器件。

 因此、BQ797XX GUI 不执行自动寻址或唤醒器件。

4. BQ797XX GUI 正在使用中

  dev.ti.com/.../2.0.4

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ79718 DEBUG_COMM_CTRL1 寄存器

     要启用 BQ79718 的 UART TX、可从 AM263P4 发送以下命令。

     *AM263P4 软件:

      WriteReg (0、0x700、0xA5、1、FRMWRT_ALL_W); // DEBUG_CTRL_UNLOCK 寄存器
      延迟 (1000);


      WriteReg (0、0x701、0x23、1、FRMWRT_ALL_W); // DEBUG_COMM_CTRL1 寄存器  

                                             // bit1:[UART_TX_EN]= 1:UART TX、bit0:[USER_UART_EN]= 1:UART 配置启用

      延迟 (1000);