This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:推荐合适的器件。

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380, TPS923650, TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565647/tps61199-recommend-a-suitable-device

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件:TPS923650TPS61194、TPS92380

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助推荐符合以下要求的器件?

一个通道
LED 灯串的数量:8 个灯串/通道、支持 1-8 个灯串
串电压:最大 50V
电流范围:1 –80mA

此致、

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    输入电压范围是多少?

    12 伏。

    此致、

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sveinn、

    请检查 TPS923650 是否适合您的应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这种高电流单串配置可能不适合我们的应用。 我们客户的背光设计涉及多个 LED 灯串、每个灯串由多个串联的 LED 磁珠组成。 由于 LED 特性的变化、每个灯串的实际电压会有所不同、有时可能会高达 0.3V 或更高。

    如果所有这些灯串都并联、则每个灯串上的电流分布会显著变化、从而导致明显的亮度不一致。 亮度的偏差可能相当大。

    此致、

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查以下部件是否可用?

    TPS61194

    TPS92380