This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61381-Q1:TPS61381-Q1 如何避免 AM 干扰?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565968/tps61381-q1-how-does-the-tps61381-q1-avoid-interference-with-am

器件型号:TPS61381-Q1


工具/软件:

亲爱的朋友、

     标题中。 我想知道 TPS61381-Q1 如何避免 AM 干扰? 是否有任何实际的测量数据? 这是因为规格文档提到了 PFM 和 PWM 模式开关以及频率调制功能来 解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    通常、AM 频段从 535kHz 开始 连接到 1MHz。 TPS61381 适用 400kHz 和展频、以避开 AM 频带。 此外、仅当 12V 主电池断开连接时、TPS61381 升压模式才会激活。 因此不会出现传导 EMI 问题。 充电器模式应用 LDO 充电、也不会有频率。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

        感谢您的答复。 您是否有任何实际的衡量标准来批准您的意见?  还有一个问题。 此 IC 漏电流约为 20μA。 另一个供应商提供类似的 IC 电流关于 1μA。  漏电流可以下降到该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    如前所述、仅当 12V 主电池断开连接时、TPS61381 升压模式才会激活。 因此无法设置 EMI 测试。  

    泄漏电流典型值为 0.1uA。 20uA 是活动 IQ。 我认为、对于任何考虑当前硅工艺的供应商而言、都不可能实现 1uA 的有功 Iq。 请确保您已检查静态电流与漏电流之间的差异。

    此致、

    Travis