This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923651:LED 驱动器需要降压/升压电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567000/tps923651-need-a-buck-boost-power-for-led-driver

器件型号:TPS923651


工具/软件:

您好先生

我们需要 LED 驱动器电源

规格如下所示、 TPS923651 是否可以实现?

Vin:9~60V、Vout:38V/Vout、200mA 适用于宽电源范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    很抱歉错过您的电子邮件。 我通过电子邮件回复了您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚