This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Y-Q1:LP8868Y-Q1:

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566532/lp8868y-q1-lp8868y-q1

器件型号:LP8868Y-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS923655

工具/软件:

如何在 CC 和 CV 中设置转换器,在数据表中您在 7.1 中提到

“LP8868-Q1 系列器件是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 4A 非同步降压、升压、降压/升压 LED 驱动器
距离。 通过将低侧 NMOS 开关与恒流控制和恒压控制相集成、该器件得以实现
能够以高功率密度和高效率驱动 LED 并为电池充电。“

R COMP 和 C comp 值的计算??