This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Y-Q1:LP8868Y-Q1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566506/lp8868y-q1-lp8868y-q1

器件型号:LP8868Y-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:  

以前我问了一些问题,我也得到了一些答案,感谢你的支持,我的怀疑

我不确定如何选择 OVP 电阻器、OVP 引脚的哪种基准电压设置 I t 取决于输出负载?

使用哪个公式计算转换器的功率耗散和功率损耗、效率?

如何计算 COMP 连接(电阻器和电容器)?

TEMP 引脚与固定电阻器或 PTC(检测热点)连接?

FAULT 引脚与 Vcc 上拉、如果发生故障、如何下拉??

在之前的计算表中有一些错误、我馈送了数据表中的应用电路值、电感器值是不同的、请对此进行澄清吗?

请澄清上述问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    会与专家确认并尽快更新你…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathanraj:

    我怀疑 OVP 电阻器的选择、OVP 引脚的哪种基准电压设置、I t 取决于输出负载??

    阈值为 VOVP = 1.2V。 请 参阅表 7-4。 升压、降压/升压拓扑中的保护 — LED 开路负载。

    使用哪种公式计算功率耗散和功率损耗、转换器效率?

    请参阅计算工具的结果、并使用 图 6-9/12。 我们没有简单的计算方法。

    如何计算 COMP 连接(包括电阻器和电容器)?

    请首先使用推荐值。

    Temp Pin 与固定电阻器或 PTC(检测热点)连接?

    它们是简单的固定电阻器。

    FAULT 引脚与 Vcc 上拉、如果发生故障、如何下拉??

    你的理解是正确的。

    在之前的计算表中有一些错误、我输入了数据表中的应用电路值、电感器值各不相同、请对此进行澄清?

    它可能会影响效率。

    最棒的餐厅