This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:无负载时输出电压正常。 加载后会发生输出脉冲。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562707/tps53318-the-output-voltage-is-normal-when-there-is-no-load-after-loading-the-output-pulses-occur

器件型号:TPS53318


工具/软件:

 

我使用 TPS53318 芯片设计了电路。 您能否指出设计不合理的地方? 当施加负载时、输出变为脉冲波形。请帮助我分析此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song

    我们本周会回来回复您

    -萨维思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新信息 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 WEBENCH 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计承载能力为7A、但实际上只能承受2.5欧姆的负载。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Song

    您可以绘制 Vin、VREG、Vdd 和 SW 节点以及 Vout 吗

    您是在系统上的每个器件还是仅在这个电路板上看到这一点的

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、多个模块中存在此问题。施加负载会导致电压下降、从而触发操作。

    Vin(黄色)Vout(绿色)

    SW 空载(黄色)Vout(绿色)

    SW  负载(黄色)Vout(绿色)

    VDD(黄色)Vout(绿色)

    VREG(黄色)Vout(绿色)μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    能否在 EVM 上测试器件?  https://www.ti.com/tool/TPS53319EVM-136。

    您能否在 Excel 计算器(该计算器可从网络  https://www.ti.com/product/TPS53318#design-tools-simulation 下载)中检查设计

    您还可以在交付器件时发送批次跟踪代码标签图片

    谢谢你

    Savith