This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25821:无法进行 USB C 通信

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562773/tps25821-usb-c-communication-not-possible

器件型号:TPS25821


工具/软件:

您好:  

我们使用 TPS25821 作为源器件来为外部器件充电、但我们也希望能够更新我们电子产品的固件(通过计算机 USB-C 连接)。

当我们使用 USB-A 转 USB-C 电缆时、我们可以进行通信和固件更新、但不能使用 USB-C 转 USB-C 电缆进行更新。

我们的电子产品将由外部提供。

我们与计算机的 USB-C 端口没有通信可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gyuner:

    USB-A 转 USB-C 电缆将在连接到 Type-C 连接器的 CC 1 线路上具有内部 5.1K Ω 电阻下拉。  不会影响 USB 线路。

    您计划在更新时使用什么协议结构?  如果不知道信号细节以及如何在系统中使用 CC 线路、我就无法真正说明可能出现的问题。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 线路将由 TPS25821 控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PROTObuf 用于通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gyuner:

    如果您使用 D+/D-线路进行物理层连接、则 TPS25821 不会对数据链路产生任何影响。

    TPS25831 将检测 CC 线路是否提供拉电流或灌电流连接、并适当地闭合 IN 至 OUT 开关。

    对于 A 转 C 电缆、电缆的 CC1 或 CC2 上会有 5.1K RD、在这种情况下、TPS25821 将驱动 VBUS。

    是否能够在故障期间提供 VBUS、CC1 和 CC2 的示波器图?  这可能使我能够系统地看到正在发生的情况。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已测量 CC 和数据线:  

    似乎通信正在一些没有 Thunderbolt 4 的笔记本电脑上工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gyuner,

    从信号的角度来看、这看起来像是一个成功的 DFP 否定操作、电缆是颠倒的。

    USB+信号看起来像是系统正在尝试执行 BC1.2 协商、但如果没有 USB-信号、我无法确定发生了什么情况。

    我看不到 Type-C 连接有任何问题