This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:推奨GNDパッドの特性確認 μ V

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566579/tps546d24a-gnd

器件型号:TPS546D24A


工具/软件:

担当様 μ s

お世話になります。μ s

TPS546D24Aを評価ボードで使用しております。μ s

基板を作成し、性能確認を実施しております。μ s

推奨パッドについて確認をさせてください。μ s

PKG下のGNDパッドがありますが、VIAを11個打ちように指示があります。μ s

弊社で作成した基板ですが、GNDパッドは配置しておりますが、VIAが打ち込まれておりません。μ s

この場合に特性上どのような影響がありますでしょうか。μ s

教えていただけますでしょうか。μ s

データシートのEXAMPLE 模板设计 でRVF0040Aを参照しております。μ H

宜しくお願い致します。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    GND 散热焊盘和过孔对于散热和稳定接地都很重要。 如果没有过孔、器件可能仍能工作、但性能和可靠性会受到影响、尤其是在负载较高的情况下。

    我们建议按数据表中所示添加过孔以获得更佳效果。

    谢谢您、
    Tomoya