This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:在 23 摄氏度下使用和校准了相同的 NTC 器件。 然而、​​at –20 摄氏度的值有很大不同。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565763/bq76942-the-same-ntc-parts-were-used-and-calibrated-at-23-degrees-celsius-however-the-values-at--20-degrees-celsius-were-very-different

器件型号:BQ76942
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

    

在哪里可以调整 BQ76942 的 Battery Management Studio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    调整 Battery Management Studio 意味着什么?  

    如果点击数据存储器、则可以调整温度的校准偏移。 这是您所指的吗?

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      TI-AP 屏幕         

    如何在 BQStudio(NTC:10K 电阻器)中设置 BQ76942 参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    要在 BQStudio 中设置参数、您需要在 Value 框中键入所选系数、然后选择 Write All(写入全部)位于应用程序顶角。 然后、选择“Read All“以确保正确配置系数。

    如果您不确定如何计算系数或想要仔细检查、我们有一个计算器可以为您的热敏电阻计算系数。 链接如下: https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR_COEFF_CALCULATOR

    常见问题解答 还将帮助您计算系数。

    如果有任何不清楚或我误解了某些内容、请告诉我。

    此致、

    Rohin Nair