This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750QDWQ1

Guru**** 2812105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566798/ucc21750-ucc21750qdwq1

器件型号:UCC21750


工具/软件:

尊敬的团队:
我们需要您为 UCC21750QDWQ1 首选电流放大器/驱动器器件型号选择提供支持。 具有 10A 峰值电流。 但 OUT 要求为 20A。 我们希望使用相同的栅极驱动器以及一些电流放大器或缓冲器。

UCC21750QDWQ1--–10A  
电流放大器 20A



谢谢。此致、
Abdul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdul:

    有具有 17A 驱动强度的隔离式栅极驱动器、是否可以采用这种方法?

    我们的以下 EVM 设计支持外部缓冲器设计、请参阅整体电路设计、可以根据您的电压和电流要求选择缓冲器元件(不同模型)。 由于它不是 TI 器件、因此我不会为它推荐特定器件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLUUCK0

    谢谢

    Sasi