This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:未使用的 DC/DC 转换器 (Buck3) 的最小输出电容

Guru**** 2578995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565930/tps65219-minimum-output-capacitance-of-unused-dc-dc-converter-buck3

器件型号:TPS65219


工具/软件:

你好

我正在使用带有 07 后缀的 TPS65219 型号。

我只需 0.85V (Buck1)、3.3V (Buck2) 和 1.8V (LDO2) 即可为电路板供电。

问题是、我是否确实必须 将 所需的最小 30uF 作为输出电容与未使用的 Buck3 的输出相匹配?

 例如、我想通过将输出电容降低到 10uF 来降低成本和面积。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Buck3 是 上电序列的一部分、因此需要适当的 30uF 最小电容。
    Buck3 在–07 配置中设置为高带宽、因此需要 30uF 才能实现稳定输出。  

    如果要将此引脚保持断开状态、则需要在 NVM 配置中禁用 Buck3。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道、在高负载情况下、稳定输出需要 30uF、并保持指定的性能数据(如负载瞬态,线路调节等)
    但对于空载、我想可能会有不同的电容限值。

    此外、我知道通过 NVM 编程、可以禁用 Buck3、但 我不想增加生产过程中的工作量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请注意、此处未使用 NVM 编程。

    在空载的情况下、由于未使用此电容器、因此此处的 10uF 输出电容是可以接受的。
    这样就可以了。  

    此致、  
    Sarah