This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14131-Q1:5KVrms 测试的布局指南

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566904/ucc14131-q1-layout-guideline-for-5kvrms-test

器件型号:UCC14131-Q1


工具/软件:

您好的团队、

对于 5KVrms 高电位测试、 初级侧和次级侧的距离 b/w 需要 15mm。  

在客户电路板中、剩余距离仅为 11mm。 您能告诉我们关于电路板设计的建议可以解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制是 UCC14131-Q1 封装间的距离、仅为~8mm。 只能通过在 PCB 中添加槽来增加爬电距离。 请参阅下图、其中蓝线表示 IC 封装的初级到次级引脚距离 (8mm)、但 PCB 插槽需要足够长、才能使红线在您的情况下 15mm。  

    有关更多详细信息、 请参阅此处的 E2E 常见问题解答。

    Steve