This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:随机电芯连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562745/bq76940-random-cell-connect

器件型号:BQ76940
主题: BQ76972 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们使用 BQ76940 IC 作为 BMS 的 AFE。 运行期间、会观察到异常的电芯电压读数 (0V 和 6.0V)。 在相邻的电芯上会看到这种情况、此问题通常在连接电芯连接器时出现。 更换 IC 时、问题不会出现、直到我们重新连接电池连接器。 得出的结论是、由于随机电芯连接而导致热插拔导致了一个问题。 数据表提到 IC 可耐受随机电池连接、但在连接电池连接器时会随机且不可预测地出现该问题。  

均衡算法也不允许对相邻的电芯进行均衡(用于均衡的外部 FET)。

这可能是什么原因、我们如何减轻这种影响? (除了首先连接 VSS 之外)
我们还将 BQ76972 IC 用于我们的下一个设计、我们不想再次重现此类问题、有没有建议避免这种情况发生?
如果还能解释该系列 IC 的热插拔随机电池连接限制、那会很有帮助。

谢谢!

Akshat Madaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshat、

    我可能对你们在这里提出的问题有点困惑、所以如果我误解了这些问题、请纠正我。  

    1.电芯均衡算法不允许对相邻的电芯进行均衡。 原因是什么、如何缓解? 有什么建议可以避免这种情况发生?

    我们不建议同时对相邻电芯进行均衡、因为下一个电芯(相邻均衡电芯之后的一个)的差分输入电压将加倍。 这进而可能导致电芯引脚超过其绝对最大条件。  

    有关更多详细信息、请参阅  第 9.5 款 常见问题解答。 这还将演示一种方法、以便在应用需要时适当确定何时可以平衡相邻电芯。

    这不应该是 BQ76972 的问题、因为该器件将通过主机控制的均衡支持相邻的电芯均衡。

    2.热插拔随机电池限制说明

    该器件可耐受热插拔、这意味着它设计为具有对电芯连接可能发生的瞬变不是很敏感的引脚。 但是、我们确实有电池连接的建议/首选项。 一种建议是先连接 VSS、然后再从那里继续连接。 另一个建议是连接 VSS、然后连接提供组电源的电芯。 这将在热插拔期间对器件更安全。

    有关随机电池连接及其限制的更多详细信息、我建议查看  第 10 款 “设计注意事项“应用手册中的“更多信息“部分。

    使用的是 N 沟道还是 P 沟道平衡 FET? 优先选择 N 沟道 FET、因为对于随机电池连接、它们不会上拉未连接的输入。 似乎您有一些未使用的输入、因此可能会在此处发生这种情况。

    也许在此处分享原理图将使我能够更好地帮助诊断问题。

    此致、

    Rohin Nair