This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:TPS23754EVM-383:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, TPS23754, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565591/tps23754evm-383-tps23754evm-383

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件: TPS23754PMP9563

工具/软件:

您好、

我执行了基于 TPS23754EVM_383 的设计的波特图(已附加)、我想知道其中的增益裕度和相位裕度是多少。
我很困惑如何 解决这个问题、因为虽然我的增益图看起来非常好、但我的相位图 具有超过 360 度的相移、请建议在什么位置使用–180 度。

请告知 — 我附上这两张图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    感谢您的联系。

    要确定相位裕度和增益裕度、请参阅以下应用手册:

    参考: 开关模式电源转换器补偿变得容易.

    从您所附的图中可以看出、它 在高频下具有非常 高的相位、这可能是注入信号在高频下具有高振幅的结果。  

     在低频时、 图中的尖峰可能来自低信噪比、您可能需要增加积分时间或检查低频信号的幅度。

    最好的注意、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的相位测量值错误。 这是一个新的。 不要担心底部(稳定时间)和顶部(信号/噪声)。
    在 5kHz 的交叉频率下、相位裕度看起来为 110 度、在 40k 时、增益裕度看起来为 20dB。
    这听起来合理吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    由于我们 对您的系统和测量设置的信息有限、因此很难从您的结果中得出结论。

    请 查看随附的应用手册。

    参考: 开关模式电源转换器补偿变得容易.

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是一个非常满意的答复是吗? 我已经向您发送了一个精确的增益图和一个精确的第二相位图。 我的设计与 EVM 相同。  
    您是否同意我 对这些图 中相位裕度和增益裕度的分析? 您是否有 TPS23754EVM-383 的增益裕度和相位裕度图进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    根据您附加的图、您提到的电路板的相位裕度和增益裕度。

    我们没有 TPS23754EVM-383 的波特图。  如果您想查看某些 TPS23754 参考设计的粗体图、请参阅 PMP9563 的测试报告。  

    链接: PMP9563 参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这证实了我的解释是正确的。 当您阅读相位裕度时、我们讨论的是–180 度参考、但在这里我们使用的是 0 度。  这是因为在 0 度有一个反转,我无法测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、  

    这取决于环路增益的定义方式。 环路中的负号将引入–180 度差。  

    此致、

    Zhining