This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 芯片的引脚 34 为 VDD50。在初始化 BQ76952 时、VDD50 降至 0V 大约几十毫秒

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543546/bq76952-pin34-of-the-bq76952-chip-as-vdd50-when-initializing-the-bq76952-vdd50-drop-to-0v-for-about-tens-of-milliseconds

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们使用该 BQ76952 芯片的引脚 34 作为 VDD50、 VDD50 通常用作 LDO 的使能引脚、并可能影响 MCU3.3V。

初始化 BQ76952 芯片时、发现 VDD50 下降。如 pciture、所示通道 1 为 VDD50、当 BMS 激活时、VDD50 将降至 0V 约几十毫秒。

它是否与初始化过程或 OTP 相关?

我们想知道原因是什么? 软件上是否有任何可能导致这种情况发生的配置?

此致、

zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    您是否介意共享原理图?  此问题不应与任何 OTP 或软件有关、但我将再次检查并回复您。 在此期间、原理图可能有助于进行调试。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohin

    感谢您的回复、

    我们无法提供完整的原理图。 BQ76952 原理图中与引脚相关的哪些部分需要?

    此致、

    zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    此问题是仅在初始化过程中发生、还是在器件完全初始化后发生? REG2 是否配置为自动启用? 确保 SETTINGS:CONFIGURATION:REG12 Config 中的位 4 设置为 1。 如果未启用此功能、则在复位或 DEEPSLEEP 后进行初始化时、REG2 将默认为禁用。

    您能否分享与引脚 33-37 相关的原理图?

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohin

    发生在初始化过程中。 我正在确认其他信息

    此致、

    zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    有意思。 感谢您的更新。 请在您收到剩余信息后立即通知我。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    感谢您的持续跟进。 我们检查了代码并确认“settings":“:configuration:REG12 Config “中的位 4 确实设置为 1、因此根据需要启用 REG2。

    此外、我们已按照您的要求准备了与 BQ76952 的引脚 33-37 相关的原理图、如下所示。

    希望这些 信息有助于确定潜在的原因、我们感谢您对该问题的进一步见解。

    期待您的答复。

    此致、

    zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    请给我一些时间来看看这个。 我很快就会回复您。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:

    希望您做得好。 您刚才提到需要时间查看原理图和相关信息、因此我们并未收到您的回复。

    您能向我们更新您的评论的最新状态吗? 您的反馈非常感谢、有助于我们进一步解决此问题。

    期待您的回复。

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    很抱歉耽误你的时间。

    R2022 电阻器和 C1329 电容器的用途是什么?

    此外、我们建议在此处还添加 REG2 电容器接地。 除此之外、在系统的这一部分、原理图看起来没有问题。 今天、我将进入实验室、看看我们是否在 EVM 初始化期间观察到了这个 VDD 丢弃。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    我在工作台上使用了我们的 IC、而 REG2(您的 VDD50)绝不会下降用于初始化。 稳定在 3.3V。 我建议移除 REG2 上连接到 VSS 的电阻器、并按照下面的建议添加该电容器。 如果这对初始化有任何影响、请告诉我。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rohin:
    感谢您的关注和帮助验证。
    我们发现 VDD50 断电问题是在初始化期间复位 AFE 引起的。 演示代码 在初始化 BQ76952 时执行复位。 我们有以下问题:
    1.  在 BQ76952 初始化期间、此复位是否强制要求?
    2. 我们是否可以将复位替换为部分复位(通过上拉 RESET_SHUT 引脚)?
    3. 在初始化期间使用部分复位而不是复位是否存在任何相关风险?

    此致、

    Zehu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

    不需要复位、因为器件应该已经在初始上电时加载 OTP 或默认设置。

    更多有关部分复位的信息、我建议查看此 主题

    此致、

    Rohin Nair