This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567845/tps75201m-ep-tps75201m-ep

器件型号:TPS75201M EP


工具/软件:

您好团队:

我们使用 TPS75201MPWPREP 将 5V 转换为 3.3V。 负载电流 为 0.101A。

输入和输出电容值应该是多少?

请也建议输入和输出电容器的器件型号。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San:  

    对于典型应用、为了确保器件稳定性、建议使用输入旁路电容器 (0.22μF−1μF)。  固态钽电解电容器、铝电解电容器和多层陶瓷电容器都适用于 CIN。

    建议的最小输出电容值为 47μF、ESR 必须介于 100mΩ 和 10Ω 之间。固体钽电解电容器、铝电解电容器和多层陶瓷电容器都适用、前提是它们满足本节所述的要求。 更大的电容器可提供更宽范围的稳定性和更好的负载瞬态响应。

    谢谢

    Ishaan