This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:是否可以使用 LM51772 为 PD 源端应用设计?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559677/tps25751-could-it-designed-with-lm51772-for-pd-source-application

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: LM51772LM251772

工具/软件:

我仅将 TPS25751 用于 PD 源 45W 应用和直流/直流模块 LM

选择了 51772。  因为我在 LM 中看到此图

我想这是可行的。 但当我使用 USBCPD 应用工具时、只能看到 BQ 芯片。

我想知道 TPS25751 如何根据 PD 协商与 LM51772 进行通信、以进行 9V、15V 电压调节。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayue:  

    TI 美国将迎来劳动节、请预计回复将延迟到 2002 年 9 月。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“618896" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559677/tps25751-could-it-designed-with-lm51772-for-pd-source-application ]我想知道 TPS25751 如何根据 PD 协商与 LM51772 进行通信、以实现 9V、15V 电压调整。  [/报价]

    一种选择是使用 MCU 从 TPS 读取并向 LM 写入。

     关于:TPS25751:TPS25751 PPS 

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我看到这个 pic LM51772 可以由 PD 控制器控制、为什么 TPS51772 不能 这样做呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayue:  

    让我与团队核实、并就此与您联系。 TPS25751 主要用于具有电池充电功能的 DRP 或“纯受电“应用、当前没有与 LM51772 配对的集成 I2C 控制。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB-LM251772 应用、请使用 PD