请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24810工具/软件:
我需要为 3 或 4 节 18650 锂离子电池设计电池充电器。 电池充电器需要包含一个主动电芯均衡电路、我知道该电路在电池充电 IC 中不可用。 我希望该电路是独立的、不依赖于单独的微控制器。 TI 是否提供任何备用电池监测器/平衡电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我需要为 3 或 4 节 18650 锂离子电池设计电池充电器。 电池充电器需要包含一个主动电芯均衡电路、我知道该电路在电池充电 IC 中不可用。 我希望该电路是独立的、不依赖于单独的微控制器。 TI 是否提供任何备用电池监测器/平衡电路?
您好、Mark、
对于具有电芯均衡功能的 3 至 4 节串联电池监测器 、我们推荐 BQ76905 系列。 该器件提供内部电芯均衡和外部电芯均衡功能。 我们 有关于该器件的该电池平衡应用手册、请参阅该手册可能也会有所帮助。
此致、
Alexis