This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2072-Q1:绝缘电阻监测

Guru**** 2587385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI2072-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560086/tpsi2072-q1-insulation-resistance-monitoring

器件型号:TPSI2072-Q1


工具/软件:

您好:  

在 TPSI2072-Q1 的数据表中、您介绍了 2 种用于监测绝缘电阻(电池 V-基准或机箱接地基准)的不同拓扑。 我对使用数据表中建议的 B79631 的电池 V-参考设计感兴趣。 但是、没有提供 Rdiv1/Rdiv2 或 R3 的典型值的示例。 您能否详细说明如何计算这些值并为此选择正确的电阻器?



非常感谢、
Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您联系我们团队的 E2E、感谢您与 TPSI2072-Q1 分享绝缘监测应用的原理图。

    我们的团队正在审核您的申请、并将在下一个工作日与您联系。

    感谢您发送 编修。我们会重新检视您的建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hussain:

    非常感谢您的帮助、我期待您的解释。

    有一个可爱的一天,
    Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    感谢您的耐心等待、 通过 TPSI2072-Q1 了解这种绝缘阻抗检测电路。

    →μ s  在您显示的图中、 RSioP 和 Rsion 表示系统中 HV 电池物理绝缘的运行状况。  物理绝缘时、高压电池才会起作用   健康(未损坏) 、  RSioP 和 Rsion 将在中  mOhm 范围 。   物理绝缘时、高压电池才会起作用   损坏 、 RSioP 和 Rsion 将在中  K Ω 范围 。 因此、如果使用 RsioP 和 Rsion 测量值、我们可以检查或保证  HV 蓄电池的物理绝缘性   未损坏 。 根据上述架构中的精度和高电位测试注意事项来选择 R3 和 Rdiv1/Rdiv2。  

    →μ s  如果您想了解上述电路的详细工作情况、您可能会发现以下 设计指南 对您有用。 如果还有其他问题、请随时在此处联系。  

    →μ s  团队将继续对此进行研究、并在本周晚些时候提供后续跟进、以便推荐准确的价值观。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hussain:

    感谢您的解释。

    我熟悉绝缘电阻监测的概念、感谢您提供的设计指南。

    我期待您的团队下周跟进、因为这主要是我感兴趣的。

    有一个可爱的一天,
    Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    设计指南的第 26 页显示、当选择的电阻器(精度为%0.1)的值接近隔离电阻器的警告/故障电阻范围时、测量的精度最佳[警告 (500Ω/V D.C - 2mA) 和故障 (100Ω/V D.C - 10mA)]:

    如果还有其他问题、请告知我们、再次感谢您的耐心等待。

    最好的注意、

    Hussain