This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:电流限制过程

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564302/tps23861-current-limit-process

器件型号:TPS23861


工具/软件:

尊敬的先生:

我们可能知道一些问题并向您学习、  

有时、当我修改寄存器地址 40h/2Ah/ 2Bh(如下所示)处的 Icut 设置时、  

我们 POE 加载程序仍会以大约 20W 的默认值触发 OCP、

因为根据 US 设置、OCP 应仅在 31W 下发生。

i2cset -FY 0 0x20 0x40 0xF0
i2cset -FY 0 0x20 0x2A 0x55
i2cset -FY 0 0x20 0x2B 0x55

我们是否需要发送任何附加命令才能成功写入更改? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    我明天会回来给你 (9/12 )。  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    将在内部进行测试、并尽快回复您!

    感谢您的耐心、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    只是为了澄清我是否正确理解了您的问题:您在 20 W 时遇到过载故障,即使您的 ICUT 配置应在 31 W 时触发过载? 此外、您能否分享 16h(时序配置寄存器)的寄存器配置、特别是位 2 和位 3?  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    感谢您的帮助、下面是客户回复、

    电流回读为 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    让我在内部询问、并在接下来的 2 天内回复您。

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您能否提供客户的测试设置? 我无法在我们这边重现这个问题  

    谢谢、

    Anagha