This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:充电方法比 CC/CV 快

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566067/bq25730-charging-method-faster-than-cc-cv

器件型号:BQ25730


工具/软件:

您好、专家、

我有一个快速问题、是否有一种 IC 或充电方法比  60W 的 CC/CV 充电更快?

我的客户在寻找 60W (17.54V 2.4A) 解决方案、因此我推荐了 BQ25730、但他们询问是否有更快的充电解决方案(只是出于好奇)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    如果您需要更快的充电速度、您只需增加充电功率、例如 120W 可将时间缩短一半。 无论 CC/CV 曲线或其他充电曲线如何、如果功率有限、充电时间都有限。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    非常感谢您的反馈。

    我明白。 在这种情况下、客户的输入功率限制为 60W、因此他们希望将充电电流设置为不同的阶段。

    例如、首先从 10V 6A 开始、然后在一段时间后执行 12V 5A 充电、然后执行 15V 4A 充电、依此类推。

    是否可以使用 BQ25730 进行创建? 我会假设客户可以通过每次更改 ChargeVoltage () 和 ChargeCurrent () 寄存器来实现这一点、但是否有办法提前设置这些阶段、因此他们会自动更改?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jade、

    充电器本身具有输入电流限制、因此将功率限制在 60W 以下。 如果您设置了非常高的充电电流、但电荷可以自动调整电荷电流、而不会使输入源过载。  

    此致、

    Tiger