This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:固件版本/器件版本

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564421/tps23861-firmware-version-silicon-revision

器件型号:TPS23861


工具/软件:

您好、

数据表未说明芯片和固件的预期值。 可以预期的值是什么?

是否有说明实际值的文档? 可能是勘误表或 PCN?

提前感谢您。

BR Joerg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joerg、

    我将于明天 9 月 12 日回到您的身边。  

    谢谢、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joerg、

    您能否澄清一下您所说的预期值是什么意思? 我假设您指的是固件和芯片版本。  

    目前、我们只能提供参考代码、它们可以在 TI.com's 的 TPS23861 产品页面上找到:TPS23861 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

     TPS23861 只有一个版本的器件。  如果有任何后续问题、请告诉我。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    我们刚刚开始使用该器件。 要检查我们是否与正确的器件通信、我们读取了 具有 cmd 代码 0x41 和 0x43 的器件和硬件。 两个寄存器都有一些可变位。 IAM 查找的是一个表格、其中包含可能被 ecpected 的可用软件修订版本号。 它只有 1110001?

    提前感谢您。

    BR Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    让我在内部进行检查。 我会在接下来的 2 天内回复您。  

    感谢您的耐心、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    感谢您的澄清。

      

    这些是我们 41h 和 43h 的寄存器读取操作。 您读取的是 43h 0b00001 的值吗?  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    我们看到的是一个不同的位:

    0x41:0x02 = b0000.0010

    0x43:0xE3 = b1110.0011

    因此、我们有一个更新的固件、其器件版本与您的器件版本相同...

    是否有固件和芯片的有效修订版本列表?

    BR Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:  

    TPS23861 应该只有一个器件版本、因此您要读取的内容是正确的。  

    我认为 861 器件的最新修订固件版本为 0x3。 让我再次检查一下、并就此向您提出问题。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    感谢您的耐心。 看起来 0x1 和 0x2 都是该器件的有效固件版本。 此外、这些是仅有的 2 个固件修订版本、因此下面屏幕截图中的两个值都是寄存器 0x41 的有效读取。  

    希望这有所帮助。 如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Anagha