This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:充电结束状态指示器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566961/bq25720-end-of-charge-status-indicator

器件型号:BQ25720


工具/软件:

大家好、我注意到 BQ25720 上没有状态引脚。 也许我看不到它、但您如何知道充电完成后的电池时间? CHRG_OK 只是让您知道正确的窗口内有电源以允许充电、但它不能用作“充电完成“指示器。 我不需要大电流充电、因为我正在为 3 节电池充电、因此更简单的充电器设计就可以正常工作、但缓冲器没有状态引脚。 我知道有一种方法可以通过监控输入电流和比较器来实现这一点、但如果有更好的方法、请提供建议。

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    遗憾的是、没有“充电完成“状态位。 我建议监测电池电流(IBAT 引脚)并与端子电流进行比较(用户指定)。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我想我也一样多、IBAT 电流将是可行的方法。 我只是想确保我没有错过森林的树木 LOL。 我将为状态引脚配置主机处理器、并使用 IBAT 和上电作为“充电完成“LED 的基准。

    谢谢、

    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。