This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567925/ucc28950-ucc28950

零件号:UCC28950


工具/软件:

大家好、我尝试使用 WebBench 设计符合以下规格的直流/直流转换器

输入 V   20-30VDC

输出 V +/- 85VDC

输出 I  10A

我找不到 WebBench 允许+/-输出电压的方法。

是否有办法利用 WebBench 帮助设计该转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Webench 工具不是为+/-输出设计的。  我有想法。  您可以使用 Webench 设计两个功率级并联运行。  一个用于提供+85V 电压、另一个用于提供–85V 电压轨。  实际上、只需使用 Webench 设计一次功率级并使用两次相同的设计。  每个模块都有单独的控制器和反馈环路。

    此致、