This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:后续:CMU1 和 CMU2 之间的反向通信故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567618/bq79656-q1-follow-up-reverse-communication-failure-between-cmu1-and-cmu2

器件型号:BQ79656-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 我创建了关于 COM1 和 COM2 之间反向通信问题的早期线程( BQ79656-Q1:环形架构: COM 中断后只有一个 CMU 响应反向)  。  

我还没有收到任何回复、我想跟进。 您能否确认 您是否能够访问我共享的.Sal 文件?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishali、

    我能够访问您在上一篇文章中分享的.Sal 文件。  鉴于您所描述的设置、我认为您所述的程序将无法正常运行。 根据我的理论、通过执行 DIR_SEL = 1、启用自动寻址的反向广播写入可能会进入原始的中断方向、这就解释了为什么大多数器件的器件方向都没有翻转。 这也将解释为什么在仍连接电缆时此方法有效。  

    是否可以尝试以下过程:  

    1.反向广播写操作禁用栈顶设置

    2. 反向广播写入、用于为桥接器件和堆栈器件设置 DIR_SEL = 1

    3.执行虚拟写入以重新同步所有 CMU 上的 DLL

    4、定期广播写入启用自动寻址

    5.使用广播写入将地址分配给 DIR1_addr

    6.将 CMU 配置为堆栈设备,将网桥设置为基底,并将栈顶分配给最后一个 CMU


    我建议的更改是使用反向广播写入来设置所有 DIR_SEL=1、然后使用常规广播写入来启用自动寻址。  

    此外、只需向所有堆栈器件发送唤醒音调即可写入 0x20 至 0x309。  

    请告诉我这是否适合您、

    Arnold