This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:请推荐使用低 EMI 器件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43620, LMR33630-Q1, TPS7A91, LMR33620, LM76002, TPS7A47, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567721/lmr33620-q1-please-recommend-a-low-emi-device

器件型号:LMR33620-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33620、LMR43620 、LMR33630-Q1、 LM76002、TPS7A91、 TPS7A47TPS7A20

工具/软件:

尊敬的专家:  

请推荐以下两款产品。

1.低 EMI 降压转换器

-输入电压:12 - 28VDC

-输出电压: 5V

-电流: 1.5~2A

- 请推荐 LMR33620 和 LMR43620 之间具有出色 EMI 性能的产品。
或者请推荐其他更好的器件

2. LDO

-输入电压:5V

-输出电压:3.3V

-电流: 0.5A

- 请推荐 EMI 影响较小的 LDO

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的降压转换器要求 (12V–28V→5V、1.5–2A):

    • LMR33620 和 LMR43620 都是不错的选择。
    • 如果 EMI 性能是主要考虑因素、则首选 LMR43620。 与 LMR33620 相比、它包括展频调制和改进的封装、以降低辐射 EMI。
    • 如果您需要更多裕度、还可以考虑 LMR33630-Q1 (3A)。
    • 如需满足更严格的 EMI 要求、LM76002/03-Q1 系列是另一个不错的选择。

    对于 LDO (5V→3.3V、0.5A):

    • TLV76733(高达 1A)能够在性能和可用性之间实现良好平衡。
    • 要实现更高的 PSRR 和更低的噪声/EMI 灵敏度、请根据您的噪声要求考虑 TPS7A91 或 TPS7A47 系列。
    • 如果电流小于 200mA、TPS7A20 为超低噪声选项。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。此致、