This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620 在低电流放电期间 SOC 不一致的问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565211/bq28z620-issue-of-inconsistent-soc-during-low-current-discharge-of-bq28z620

器件型号:BQ28Z620
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的  

   当使用 BQ28Z620 芯片以低电流对电池放电时、存在与 SOC 相对应的显著电压差。 请帮助分析造成 SOC 差异较大的原因、详见所附数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有附加数据。

    还请进一步解释您的意思:  

    [quote userid=“524922" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565211/bq28z620-issue-of-inconsistent-bq28z620“低 电流放电期间的 soc 电压差显著

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请参阅附件。

    问题是、在对电池完全充电并以小电流(大约几十 mA)对电池放电后、我们观察到、与充电状态 (SOC) 相对应的电压在一种情况下为 7.6V、而在另一种情况下为 7.2V、这表明存在显著差异。 我们需要调查造成这种差异的原因。

      e2e.ti.com/.../log-data_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电量监测计并不是纯粹通过电压来确定 soc。 很难准确查明 SOC 的不同原因、但这很可能是因为 SOC 在 11 上直到明显晚于 12 上才报告低于 100%。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我还注意到、在电池 12 放电期间、100% SOC(充电状态)持续了更长时间、这表明 12 电池的容量可能更高。 您认为这种差异是由于电池的实际容量变化造成的、还是由于我们的 Chemical ID 不匹配引起的? 这些信息将帮助我们实施针对性优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能、您是否获得了化学物质匹配并完成了学习周期?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经确认程序已完成学习周期、并且单元的 ID 由 TI 自定义。

    但是、我们还将重新上传单元格数据以验证 ID 是否匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您完成了学习周期、则化学成分很可能正常。

    您能否提供.gg 文件?

    是否可以使用 BQstudio 进行日志记录?

    11 和 12 是否都使用相同的配置进行了测试?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    随附的 GG 文件供您参考。

    客户使用整个机器进行测试、我们安排了 BATTERY 和 BQstudio testing.e2e.ti.com/.../I0913A_2D00_BQ28Z620_2D00_EVE2600_2D00_1mR_2D00_0E_2D00_V05_2D00_20250630.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢.gg、请允许 MW 稍后查看此内容。

    请在可用时共享日志文件。

    此致、

    Diego