This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:学习周期的完成未将状态更新为 6

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ34Z100, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562177/bq34z100-completion-of-learning-cycle-did-not-update-status-to-6

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM、EV2400、 BQ76942

工具/软件:

TI 您好:

我遵循 SLUA925 中的说明(如何成功完成学习周期)。 根据 BQStudio、一切看起来都不错! 以下是第二次完全放电后的 BQStudio 剪辑。  

下面是 Ra 表。 看起来它也更新了。  

但是、BQStudio 窗口中的“Learned status“仍为 4、并且处于 State:Status Update = 00

请提供任何指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是什么化合物?

    这种化学物质是如何决定的?

    您是否使用了 GPCchem 工具?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    化学 ID 7881.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我遗漏了一个问题。 我根据使用的电池使用了化合物 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Deigo:

    我在周末重新运行了学习循环的充电部分、发现状态甚至没有从 4 更新到 5。 这是一个 BQStudio 屏幕截图。

    如您所见、“REST"置“置为有效后进行的电压测量。 必须满足哪些条件才能进入状态 5?  我缺少一些简单的东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您共享的 RA 表是默认的 Ra 值、因此您似乎没有正确编程您的 chemid。

    对于下一个周期、请记录学习周期并共享.gg 文件。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Diego:会做!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    如何验证是否正确编程了化合物 ID? 这就是我得到的结果。 这很重要吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以发送 chemid 命令、该值应该会更改、您的 RA 表将会不同。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    这是我在上面的信息中所做的吗? 我将在哪里看到值变化? 它是否显示配置/数据/器件化学成分? 它显示为“狮子“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:它在哪里解释如何记录学习周期。 当我尝试启动“start log“时、它会要求提供一个不会保存的文件名。 我已经学习了几个学习应用手册、但这个过程并未得到说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    请提供一些有关在 BQStudio 中启用日志记录的指导。 我使用的是版本 1.3.127、当我使用“Start Log“GUI 时、它不允许我设置捕获文件。 事实上、我无法通过“尚未设置日志文件“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我指的是 chemid 命令 0x08。 在以下示例中、我使用的是 chemid 4182。

    要进行日志记录、请先点击寄存器屏幕上的“开始日志“、然后系统会提示您为文件命名并将日志文件保存在某个位置。 然后、您将看到开始日志按钮更改为停止日志按钮、并且您将在屏幕底部看到正在进行日志记录。 ev2400 将在选中“LOG"框“框的情况下轮询所有寄存器、用户设置的每个间隔、默认为每 4 秒轮询一次。 按下 STOP LOG 后、您的文件将被创建并保存在您选择的位置。

    您是否收到错误“尚未设置日志文件“? 我以前没有看到此错误、您如何激活此错误? 我提供的上述步骤是否有帮助?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    我已经确认 ChemID、设置为 7881。 在我所有的学习尝试中、都设置为 7881。 我特意购买了电池、以便可以使用该 ID。  

    BQStudio 1.3.127 版不允许我设置日志记录文件名、因此不会开始日志记录。 通过将鼠标悬停在“Start Log“(开始日志)按钮上、可以看到“log file not set“(日志文件未设置)消息。  我转到版本 1.3.127、因为发布的版本 1.3.101.1 不会提供 ChemID 7881 供选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    我刚刚检查过、BQStudio 版本 1.3.127 日志记录不起作用。 我安装了 1.3.101.1、日志记录工作正常。 但 BQStudio 1.3.101.1 不能选择 ChemID 7881。 我下载更新 ChemUpdate 1180 且 ID 7881 仍然不显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请尝试 1.3.128。

    BQSTUDIO-TEST 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diego:

    我最终能够运行一个包含日志的完整学习周期。 基于学习周期没有从状态 4 变化这一事实、我认为它已经失败。

    附件仅为日志文件。 我尝试上传 GG 文件、但您的系统告诉我不允许这些输出文件类型。 这让我感到惊讶。  

    我尝试压缩它们,但您的系统不喜欢 zip.7z 文件类型。

    我的电池设计是采用 21700 5000mA H 电池的 4s2p。  

    不确定红色突出显示的含义。  

    如果您能为帮助实现成功的学习周期而提供任何帮助、我们将不胜感激。  

       e2e.ti.com/.../test_5F00_log_5F00_one.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这会起作用

    e2e.ti.com/.../4666.OutputFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    收尾电流中有很多噪声、能否将其清除?

    您的电池组配置是什么? 我认为充电后您需要更长的休息时间。  

    我还建议更改 FC SET%=–1、以便在满足所有充电终止条件时设置 VCT 标志。 然后、确保在充电完成后设置 VCT 标志。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego。 感谢您的指导。 很抱歉耽误了我的时间、我要做一个短途旅行任务。

    我不确定如何清除收尾电流。 如何检查是否有噪音? IO 能否增加收尾电流以达到高于噪声?  

    我的电池组配置是 5000mA /电芯处的 4s2p。 我将充电电压设置为 16.8V

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deigo。 我需要注意的是、我将使用两个 EVM 进行此开发、即监测 BQ76942 EVM 和 BQ34Z100 EVM。 可以解释噪声。 我是否有办法使用这些 EVM 滤除噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    理解、只要我们能够满足所有 VCT 条件、噪音就不会导致问题。

    您可以使用 bqstudio 来实时绘制电流图、以检查是否存在噪声。

    此致、

    Diego