This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44-Q1:除了数据表示例之外、寻求一种有条理的 SMPS 元件选择方法

Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567890/ucc28c44-q1-seeking-a-methodical-approach-for-smps-component-selection-beyond-datasheet-examples

器件型号:UCC28C44-Q1


工具/软件:

您好:

我是一名电气工程专业的学生、通过个人项目积极致力于提高我在 SMPS 设计方面的技能。 我正在尝试不仅仅使用自动化设计工具、还将学习从头开始设计电源的基本分步过程。

我对初始拓扑和控制器 IC 选择之后的设计阶段有疑问。

我选择了直流/直流反激式拓扑和特定的控制器 IC UCC28C44-Q1。 我的目标是针对一组定制要求 ( Vin =36-48VVout =5V、Iout =5A) 进行设计、这与数据表中所示的标准“典型应用“电路不同。

我知道 TI 的 WEBENCH 等工具、很适合开始学习。 但是、我的目标是真正了解选择这些特定部件的原因、以便我能够自己做出这些工程决策。

解释此实用设计过程的任何指导、经验法则或推荐资源(例如特定应用手册,书本章节或视频教程)都将非常有用。

感谢您分享宝贵的时间和经验!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hüseyin、
    您问的问题非常好。 几个月前、我在加入 TI 之前就遇到了类似的情况。 我可以与一些有经验的人分享我从谈话中学到的知识。 首先、了解您所使用的器件非常重要。 仔细阅读数据表、然后访问 TI 网站并查看该器件的“设计和开发“部分。 大多数器件在该节中都有评估模块 (EVM) 和用户指南。 接下来、在用户指南上找到 EVM 的原理图、并尝试了解使用每个器件的原因。 您还可以查看每个新器件的数据表并了解更多信息。 TI 网站的“技术文档“部分中还提供了与器件相关的有用应用手册。 如需帮助、可以在 E2E 论坛上咨询 — TI 工程师可随时为您提供帮助!

    谢谢你。

    祝你好运!

    此致、

    Adhvaidh