This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SOH 和 FCC 校准时序、

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567773/bq34z100-g1-timing-for-soh-and-fcc-calibration

器件型号:BQ34Z100-G1


工具/软件:

您好! 我目前将 bq34z100-G1 与磷酸铁锂电池搭配使用。 在官方黄金学习过程中、我首先对电池完全放电、让电池静置、然后发送 IT_ENABLE、并以 0.5C 的恒定电流和电压为其充电、直到截止点。 设置 FC 标志、让其静置后、SOH 从最初的 47%更改为 50%。 在静置之后、直到再次捕获 OCV、我开始以 0.2C 放电。 当 SOC 达到约 80%时、SOH 突然变为 100%、但 FCC 仍然显示为 7575、不等于 8000。 我能否将其解释为:SOH 仅在放电过程中校准。 通过测量放电的库仑计数并将其除以 ΔSOC、可计算 FCC、然后 SOH = FCC/ Design Capacity。 我想知道 ΔSOC 的 SOC1 和 SOC2 这两个点是如何确定的? FCC 是否仅在周期完成后显示新计算的值? SOH Load I 设置是否基于 第一个标准学习周期中的标准 0.2C 放电? 如果客户在学习过程完成后使用 1C-2C 放电、这是否会导致 SOH、SOC 和 FCC 的变化越来越不准确或突然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附加相关的.log/.gg 文件。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你有没有得到一个 chemid 匹配?

    您是否完成了学习循环?

    请完成学习循环、然后我们可以讨论 soc 错误。

    此致、

    Diego