This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:稳压器卡在 OVPM 模式下

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566371/tps63051-regulator-stuck-in-ovpm-mode

器件型号:TPS63051
主题中讨论的其他器件: TPS63050

工具/软件:

大家好、我有一个使用 TPS63051RMWT 的 PCB、稳压器卡在 OVPM 模式下。 我正在为电源提供 3.7V Lipo 电池 400mA  

当我插接电池电源时、在接地端测量时、3.3V 测试点的读数为 6.7V。  

这是稳压器和 PCB 布局的原理图。  

您能帮助确定在这里发生了什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fasheem:

    感谢您联系我们。 该设备的专家不在办公室。 请预计明天会有较晚的回复。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    您能否快速检查一下顶部反馈电阻器 R1 是否正确安装?  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、  

    是的、我检查了与电脑控制器相连的所有部件的导通性。

    我认为问题是 TPS63051 是一个固定的稳压器、而我制造的电路是用于一个可调节的稳压器。 这是正确的吗?  

    要解决此问题、我可以直接换用 TPS63050 稳压器来修正吗? 那么稳压器将正确输出 3.3V 电压?

    此致、  

    Faheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faheem:

    完全同意您的评论。 很抱歉、我没有注意到这一点。

    实际上、如果有、您可以做另一个快速实验:移除 R4 和短接 R1。 如果 Vout 正确为 3.3V、则我认为除了芯片版本外、电路不会有问题。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lei、  

    感谢您的帮助! 移除 R4 并短接 R1 后、输出端的电压读数为 3V3。 我们还删除了 C7。  

    感谢您的帮助