This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:用于 LM5045 的 PA3542NL 变压器的后续参考设计

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567740/lm5045-follow-up-for-pa3542nl-transformer-for-lm5045-reference-design

器件型号:LM5045


工具/软件:

您好:

这是有关变压器闭合螺纹的后续操作 PA3542NL 用于 LM5045 参考设计。

根据建议、我尝试通过联系表格和电子邮件联系 Pulse Electronics /Yageo、但我没有收到任何回复。 我也无法在其网站或分销商门户上找到 PA3542NL 的数据表。

请 TI 提供以下任一方面的帮助:

  1. 提供 数据表 对于 PA3542NL(匝数比,引脚排列,电感,隔离等)、 或

  2. 确认 PA3542NL 是否为 已停产 、和

  3. 建议使用 替代变压器 240W LM5045 参考设计的输出功率。

此信息对于我继续进行设计至关重要。

感谢您的支持。

此致、
Yashaswini M N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 PA3542NL 上找不到您的问题。 但我们有另一种选择。 请发送一封电子邮件给我以请求此操作。