This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:romcode 中的 PMBus 命令

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565532/ucd3138a64-pmbus-command-in-romcode

部件号:UCD3138A64
Thread 中讨论的其他器件: UCD3138UCD3138R

工具/软件:

你(们)好

我需要开发一个自定义应用、该应用将通过 PMBus 与 UCD3138A64 交换(旨在用我们的应用取代 UCD3XXX 器件 GUI、我们的应用应该能够在 ROM 模式下下载芯片上的固件。)

在哪里可以找到有关 romcode 中 PMBus 命令的文档?  

我找到 了 SLVU352G、这是我要找的地方、但它是用于 UCD90xxx(看起来命令不同)

例如、我已经了解了在启动 UCD3XXX 器件 GUI 时的交换情况  

WR 0x0B 0xec  

RD 0x0B 0x04 0x00 0x06 0x00 0x01 0x18…

我想了解什么是做.

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您是否计划创建一个自定义 API、以便与 UCD3138A64 等另一个器件(如 Raspberry Pi)进行通信/编程以用于生产?

    您可以使用 Fusion Digital Power API (https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_API)。 您还可以使用 Fusion Production GUI (https://www.ti.com/tool/FUSION-PRODUCTION-GUI) 来开发脚本并实现脚本自动化。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第一步是在实验窗口中使用 FTDI C232HM 开发自定义应用程序、以在 Windows 和目标之间建立通信。

    第二步、我们将开发一个在带有 softcore 的 FPGA 上运行的嵌入式应用程序、以便与 UCD 进行通信(包括从 romcode 下载固件)

    所以我认为您的.net 驱动程序不适合我们的需求。

    我认为我需要从头开始编码、但需要有关由 romcode 管理的 PMBus 命令的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我看到、因此您需要一个 UCD3138 ROM 模式支持的所有 PMBus 命令列表、以生成自定义 API。 UCD31xx TRM 中 的第 13 章列出了 ROM 模式支持的一些 PMBus 命令。 我将查看是否可以找到 ROM 模式支持的所有 PMBus 命令的专用列表。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你对。  

    它看起来不错、我至少有第一个请求的解释、即 0xEC(版本请求)。

    如果我需要一些更详细的解释,我会试着去看看。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christopher、

    我已经确认、UCD31xx TRM 第 13 章第 459 页上的 TRM 列表是 UCD3138 在 ROM 模式下支持的 PMBus 命令的完整列表。

    下一代 UCD3138R 可能有 ROM 模式支持的更多命令。 我们将很快提供列表。 如果您有兴趣详细了解 UCD3138R、请联系当地的 TI 现场团队。

    此致、

    Jonathan Wong