This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:采用 PMIC 的 MPU 冷复位(电源重新供电)方法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567070/tps6593-q1-mpu-cold-reset-power-re-supply-method-with-pmic

器件型号:TPS6593-Q1
主题:AM62A74 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、TI 伙计们。

我正在寻找如何使用 PMIC 重新启动 MPU。

在我的设计中、应用了 PMIC (TPS65931211RWERQ1) 和 MPU (AM62A74)。
基于 EVM、它们通过 I2C 进行连接。

主要目的是:
我想通过停止为 MPU 供电来进行冷复位。

当 MPU 决定需要自行复位时、MPU 与 PMIC 通信

遗憾的是、从外部到 PMIC 没有控制接口。

我想有两种方法来冷复位、如下所示
1.停止 PMIC 的输出降压转换器和 LDO
2.复位或重新启动 PMIC
当然、在停止电源和为 MPU 供电之间、必须有足够的时间来对电源轨(在 MPU 电路中)上的电容器放电。


首先、我想知道在设计条件下、两者都存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    请在软件中尝试以下操作、写入 I2C_0 位(您可以在数据表中找到此位字段)、这将导致如下所示的有序关断。

    如果 ENABLE 引脚仍然上拉、它应该在从 I2C_0 软件执行有序关断后立即上电(如果 ENABLE_INT 尚未清零)。

    如果没有、则请尝试执行 WKUP1 触发条件。

    或者、您可以通过引发错误来执行冷重启、但不建议这样做、但您可以这样做。

    [引述 userid=“527658" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567070/tps6593-q1-mpu-cold-reset-power-re-supply-method-with-pmic
    首先,我不知道在设计条件下,两者都存在。[/报价]

    之所以这样做是为了方便、因为真正应该进行冷重启的唯一原因是在电源轨发生故障或其他一些严重错误的情况下。

    “软“错误会执行热复位、其中需要切换的唯一硬件资源是 nRSTOUT。 这可以缩短启动时间。

    所有其他断电和通电情况均由用户自己引起。

    BR、

    Nicholas McNamara