This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:7.3.7.3 电源断电保护

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559748/tps4h160-q1-7-3-7-3-protection-for-loss-of-power-supply

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

大家好!

我想了解电源关闭 (0V) 时 VS(20-23 引脚)的行为。

从数据表中的“7.3.7.3 防止断电保护“更改为

我知道无论 IN1-4(3-6 引脚)的输入电平如何、输出都将关断。

数据表中未指定相同条件下的其他输入引脚(SEH:7 引脚、SEL:8 引脚、DIAG_EN:14 引脚)行为。

这些引脚与 IN1-4 相同、是否正确理解即使在未开启电源的条件下输入高电平或低电平也没有运行问题?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    如果 VS 未上电、TPS4H160 除外、它的所有功能都会关闭、栅极将无法打开。

    其他输入引脚都无法更改器件状态、也无法打开器件。

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我知道该器件可耐受输入电压、在电源 (VS) 未通电的情况下向输入引脚施加电压不会造成任何损坏或产生任何负面影响。 这是正确的吗?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    只要不超过每个引脚的绝对最大值、即使器件处于关断状态、也不会损坏器件:

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格