This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 链路启动测试 TD7.01.2 问题

Guru**** 2613335 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566521/hd3ss3220-hd3ss3220-link-bring-up-test-td7-01-2-problem

器件型号:HD3SS3220


工具/软件:

尊敬的 TI:

目前、我们在 Granit River Labs 进行了预合规性 USB 测试。 我们将 Microchip 集线器 USB5708C 和 TI 多路复用器 HD3SS3220 用于具有 USB Type C 连接器的上行端口。 下行端口都是 USB Type-A 连接器。

上行端口的测试失败了。

TD7.01.2 链路启动测试(子测试 2):输入接收到 1 LFPS 后传输的 LFPS 超过 6 LFPS、而接收到 1 之前 LFPS TX´d 的数量> 18 — 接收到 1 后 LFPS TX´d 的数值。 第 1 代链路不应这样做、以防止与第 2 代 LFPS 握手发生冲突。

不带多路复用器的下行端口工作正常。

首先,我打开了一个案例微芯片。 但在这里我终于得到了这个答案:

您还说明下游端口通过了该测试。 及其相同的 PHY 和行为。 USB3 PHY 无论是上游还是下游、都没有任何差异。 这就有力地表明了涉及多路复用器。  TI 在这方面说了什么? 我建议客户也开一个案例、看看这是否是已知的故障。

您知道多路复用器存在这个问题吗?
您是否有解决此问题的建议?

随附了多路复用器的原理图和故障说明。

此致、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    [引述 userid=“670942" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566521/hd3ss3220-hd3ss3220-link-bring-up-test-td7-01-2-problem

    随附了多路复用器的原理图和故障说明。

    [/报价]

    查看您发送的原理图、我看到 CC 引脚翻转了、3220 的 I.E CC1 进入连接器的 CC23220 的 CC2 进入连接器的 CC1。 这是有意的吗? 这可能会影响 HD3SS3220 的翻转方向。

    HD3SS3220 是否正确枚举了 Type-C 连接上的 I.E USB3? 我希望确保具有 HD3SS3220 的器件能够通过连接正确通信。

    您是否知道多路复用器存在此问题?
    您是否有解决此问题的建议?

     我们的器件不存在已知问题、因此我认为这与我们的器件无关。 我们的多路复用器还不应直接影响传递的任何数据、因为它只是一个典型的无源多路复用器。  

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    n´t、我将 CC1 连接到 Type-C 连接器的 CC1、但随后它不能正常工作... 在我将它切换到 CC2 之后、它就可以了。 它的工作原理如预期。

    因此、多路复用器没有特殊的 USB 模式、或者可以很快断开输入和输出之间的连接(禁用或切换 CC 引脚时除外)?

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    因此多路复用器没有特殊的 USB 模式、或者可以很快断开输入和输出之间的连接(禁用或切换 CC 引脚时除外)?

    是的、正确。 HD3SS3220 在 ACTIVE 和 SHUTDOWN 模式之外没有任何特殊模式、这两种模式均由 EN 引脚控制。

    [quote userid=“670942" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566521/hd3ss3220-hd3ss3220-link-bring-up-test-td7-01-2-problem/6033626n´t 我先将 CC1 连接到 Type C 连接器的 CC1、但之后它无法正常工作... 在我将它切换到 CC2 之后、它就可以了。 它按预期工作。

    再次查看原理图中的 TX/RX 引脚、看起来好像已交换、HD3SS3220 的 I.E TX1 进入 Type-C 连接器的 TX2。 这就说明了为什么必须交换 CC 引脚。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为、从连接的 CC 引脚稳定 TX/RX 通道的开关所需的时间是最大值的 TSW_ON 0.5µs?

    该稳定时间是否可能会在启动时触发这种意外行为?

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    [引述 userid=“670942" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566521/hd3ss3220-hd3ss3220-link-bring-up-test-td7-01-2-problem/6036088

    我认为、从连接的 CC 引脚稳定 TX/RX 通道的开关所需的时间是最大值的 TSW_ON 0.5µs?

    该稳定时间是否可能会在启动时触发这种意外行为?

    [/报价]

    从 TX1 切换到 TX 2 所需的时间是时间 TSW_ON、是的。

    执行的测试是否需要多路复用器主动 打开和关闭、或者 通过断开并重新连接 CC 连接翻转多路复用器方向? 还是在一个方向上执行测试?

    只要多路复用器在执行任何测试之前已通电并建立 CC 连接、多路复用器就不应产生任何影响。  

    我注意到这个电容器 连接到 ENN_CC 引脚上的 5V 电压。 这不是必需的、可以移除 C160。 ENN_CC 引脚可以直接连接到 GND。

    谢谢、

    Ryan