This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79631-Q1:使用 BQ79631-Q1 EVM 进行菊花链评估

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79631-Q1, USB2ANY, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565469/bq79631-q1-daisy-chain-evaluation-with-a-bq79631-q1-evm

器件型号:BQ79631-Q1
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYBQ79600EVM

工具/软件:

您好、  

我想使用以下配置评估菊花链 :使用 具有 BQ79600EVM 的 USB2ANY 配置 BQ79631-Q1 元件的寄存器  

在哪里可以购买 BQ79631-Q1 EVM 呢?

USB2ANY 和  BQ79600EVM 有现货库存。  

谢谢、

杰罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    让我在与销售人员核对后回到您的身边。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    如需了解具有电流能力的电池监测器方面的建议、建议检查 BQ79731 EVM 进行评估、该 EVM 也与 BQ79600 兼容。

    BQ79731 在评估和设计阶段都会提供更多支持。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有点惊讶、因为我想评估 BQ79631。

    您能否分享 BQ79731 的详细数据表?    BQ79631 的产品状态是否存在风险?

    谢谢、

    杰罗姆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerome、

    目前、BQ79731 只是最新的电池包监测器、 提供更多支持。 使用 BQ79631 也是不错的、它只是我们很少有这些 EVM 库存、在功能和支持方面、第七代更适合。

    BQ79731-Q1 用于 HV 汽车 BMS 应用的电池包电压电流和隔离电阻监测器数据表(修订版 A)

    有关更详细的数据表、我提供了安全资源链接以申请访问权限。

    https://www.ti.com/drr/opn/BQ7973X-Q1-DESIGN

    此致、

    John