This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:隔离电源设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564237/ucc2808-1-isolation-power-design

器件型号:UCC2808-1
主题中讨论的其他器件:LM5036UCC2808A-2

工具/软件:

您好、

我们有一个新项目 、需要隔离电源方案、我们在“WEBENCHRegistered power designer“中模拟设计、并宣传 UCC2808 和 LM5036、

您能否帮助推广以下规格的可用 Soluton? 谢谢。

输入电压:24V;

输出电压:12V;

输出电流:15-20A

输出功率:150W-240W;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 24V 等固定和低输入电压、最好使用 UCC2808A-2 来实现 150W 至 240W 的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    您能否帮助提供基于我们的要求(我们可以参考)的类似解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不、我们的参考设计无法满足您的规格要求。 您需要联系 PDS 团队以申请参考设计。