Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC2808A-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2808-1主题中讨论的其他器件:LM5036、 UCC2808A-2
工具/软件:
您好、
我们有一个新项目 、需要隔离电源方案、我们在“WEBENCH power designer“中模拟设计、并宣传 UCC2808 和 LM5036、
您能否帮助推广以下规格的可用 Soluton? 谢谢。
输入电压:24V;
输出电压:12V;
输出电流:15-20A
输出功率:150W-240W;