This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:充电器禁用期间的状态和 PG 引脚行为。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565562/bq25170-status-and-pg-pin-behavior-during-charger-disabled

器件型号:BQ25170
主题: BQ25171-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我看到了 BQ25170 上的一些行为、我不理解。

我将 TS 引脚通过 10k 连接到 GND。 此外、我可以使用 GPIO 直接将其拉至 GND。

当 I 使 TS =悬空时、行为如下:

PG 指示灯亮起

STAT 引脚= 0、充电正在进行

TS 电压 Δ~= 0.37V

这似乎是正确的。

当 I 让 TS = GND 时:

PG LED 闪烁、周期约为 2s、导通时间~0.1s 至 0.2s

STAT 引脚= 1、但偶尔被拉至低电平约 1ms

TS 电压= 0V。

我不知道这是否是预期行为?

我期望拉取 TS = 0 将导致状态引脚始终保持高电平、以指示充电器被禁用。

此外、我希望 PG LED 在 V_IN 存在并处于正确范围内时始终亮起、或者在 TS=0 时出现这种行为时始终熄灭。  

我已经阅读到、当充电器被禁用时、TS 电流源会定期进行占空比调节。 我在 PG 和 Stat 引脚上看到的行为是否是导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看到这种振荡行为时、您能否分享 TS 电压和 PG 电压的波形捕获?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    下面是该行为的示波器截图。

    CH1(黄色)是 TS 引脚主动拉至低电平以禁用充电

    CH2(粉色)是 PG 引脚

    CH3(蓝色)是状态引脚。

    我认为 PG 引脚上的 LED 会损坏、因为当禁用充电(或在充电期间持续导通)时、LED 不再闪烁。 我将在明天修复该问题、然后再发送一个示波器捕获。  

    但我担心的是、状态引脚会像这样拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    期待更换 LED 后进行更新。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mads

    我正在与 Juan 合作解决这个问题、可能会为您提供帮助。

    PG LED 闪烁、周期约为 2s、开启时间~0.1-0.2s

    “我已经阅读到、当充电器被禁用时、TS 电流源会定期进行占空比调节。 我在 PG 和 Stat 引脚上看到的行为是否是这种情况的结果?“

    是、这是由于该模式下 TS 引脚的占空比为 100mS /2 秒。  该器件每 2 秒唤醒一次 100mS、检查 TS 引脚状态、然后恢复睡眠状态以保持低静态电流。  这是预期行为。

    状态引脚= 1、但偶尔被拉至低电平约 1ms

    是 — 这是启动行为,STAT 引脚在上电时可能会拉至低电平 1ms。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill、感谢您的帮助。

    据我所知、所有这些都是预期行为、包括 PG 闪烁。  

    您的产品系列中是否有具有专用使能/禁用引脚的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mads

    BQ25171-Q1 是一款具有/CE 引脚的类似器件。  它是 10 引脚与 8 引脚以及汽车类产品。